This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806:与 VIN 相关的 VC 电压

Guru**** 2518510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136296/ucc2806-vc-voltage-with-regards-to-vin

器件型号:UCC2806

大家好、

以下可能:

VIN = 12V 且 VC = 5~7V 的 UCC2806?

我真正要问的是内部 MOSFET 的内部栅极电压是 VIN 还是5V (基准电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VC 是外部 MOSFET 的 IC 驱动输出。 VC 可能与 VIN 不同。 当 VIN 处于建议范围内时、IC 驱动器将正常工作、但高电平下的 IC 驱动器输出电压基于 VC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VC 是否可以比 VIN 低得多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、根据数据表第8页的图表、VC 仅适用于 IC 驱动器输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    最后一个请求-您能否提供内部 MOSFET 栅极驱动器的电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常我们不会披露内部细节、尤其是我们不会看到您需要该信息的任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需确保当 VIN=X 和 VC=Y 时不超出内部 MOSFET 最小漏极-栅极电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、你不会。 如果有这样的要求、则数据表将显示一个规格。