This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用两个 BQ76952时的保险丝端子

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136965/bq76952-fuse-terminals-when-using-two-bq76952s

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他部件:BQ7718

使用两个 BQ76952时、您能告诉我如何连接保险丝端子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kentaro、

    如果未使用保险丝引脚、则可以将其保持悬空、也可以将其连接到每个 IC 的 VSS 引脚的电阻器。 如果这些引脚需要控制电路板上的保险丝、BQ76952EVM 显示了如何使用多个堆叠器件控制保险丝-有4个 BQ7718器件堆叠以控制一个保险丝。 同样的电路设计理念也可用于堆叠式 BQ76952保险丝引脚。

    此致、

    Matt