This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:将降压转换为反相降压-升压

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137023/lmr14206-transform-buck-to-inverting-buck-boost

器件型号:LMR14206

您好!

SNVA856A 应用手册介绍了如何在需要负电压的应用中使用降压 DC-DC 转换器、而不是反相降压/升压(IBB)。

此技术是否适用于所有降压转换器电路?

此技术假设生成的负电压成为转换器芯片的接地端。

但是,这种地面的"质量"低于原始地面的"质量"。 这可能会影响降压芯片内部员工的性能,不是吗?

有什么意见?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您考虑我们的解决方案。  是的、该应用手册中的概念是通用的、可应用于大多数降压电路。  关于接地、IC 规格以其 GND 引脚为基准。  请注意、接地是一个相对概念、如果您参考系统中的不同电位、它可以浮动。  只要参考其 GND 引脚的 IC 引脚信号符合规格、就会保持性能。  

    谢谢、

    Youhao