请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117LV 大家好、
我的 CTM 在其设计中使用 TLV1117LV33DCY、SCH 为 MCU 供电的输入电压5V、输出电压3.3V、但发现 MCU VCC 偶尔会接地短路、这意味着输出超过4V。 您是否在下方的 LDO 电路中看到任何风险? 输入470uF + 100nF、输出22uF + 100nF。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的 CTM 在其设计中使用 TLV1117LV33DCY、SCH 为 MCU 供电的输入电压5V、输出电压3.3V、但发现 MCU VCC 偶尔会接地短路、这意味着输出超过4V。 您是否在下方的 LDO 电路中看到任何风险? 输入470uF + 100nF、输出22uF + 100nF。

您好、Holly、
感谢您与我们分享。
是否可以共享显示 Vin (二极管之前和之后)、Vout (可能还有 Iout)启动波形的示波器截图? 如果 Iout 不可行、可能说明 MCU 的要求有多高。 此外、什么是为 LDO 供电? 我看到一个串联的电感器和一个二极管。 更常见的情况 是、从 OUT 到 IN 连接一个像1N4002这样的二极管、以保护 LDO 免受短路事件的影响。
除此之外、我在原理图上没有看到任何问题。
最棒的
Edgar Acosta