This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:I2C 上拉电压

Guru**** 2507015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137000/boostxl-tps650861-i2c-pull-up-voltage

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好!

请说明 I2C 的正确上拉电压是多少?? 1.8V 或3.3V ???

如 TPS650861产品说明书中所述、上拉电压应为1.8V、但   BOOSTXL-TPS650861中的相同 I2C 引脚上拉至3.3V?

此致、

Ashish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!  

    如果您参考 TPS650861数据表(第8页)的"建议运行条件"部分、则说明 I2C 引脚的建议最大电压(CLK 和 DATA)为3.3V。 对于 I2C 连接、您可以自由地将上拉电压设置为1.8V 或3.3V、以更适合您的终端系统的电压为准。  

    此致、

    Garrett