Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22811 你(们)好
当直流/直流转换为3.3V 时、请建议使用合适的产品、它将连接到外部器件、并且需要受到外部过流保护、电流限制为2.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gareth、
TPS22811仅在启动期间才主动限制电流、从而防止出现输出过流情况。 如果您担心外部器件在启动后导致过流事件、这是不够的。
对于驱动非板载负载、我推荐我们的高侧开关产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/products.html
这些器件提供可调节电流限制以及高精度电流感应以及其他功能。
此致、
Elizabeth