This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:使用 UCD9090A 实现输出电压裕量调节

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137048/tpsm41625-margining-vout-using-ucd9090a

器件型号:TPSM41625
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

您好!

我的客户有兴趣使用 TPSM41625。  它们通常使用 UCD9090A 对其电源进行裕量调节(请参阅 UCD9090A 数据表第37页的图7-22)。  TPSM41625的典型 VFB 引脚与其他转换器不同。  相反、它在 VOUT 和 RS+引脚之间放置了一个 RADJ 电阻器、您还必须设置内部 VREF 电压。

您能否提供使用 UCD9090A 在标称输出电压= 0.8V 时对 TPSM41625进行裕量调节的示例? 在我看来、这只是一个标准电阻分压器、RADJ 是 HS 电阻器、然后我们有一个内部1k LS 电阻器。  这是准确的吗?  如果是这样、则电路将与它们使用的电路相同(如上图7-22所示)。

提前感谢您的支持。

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当 Rs-接地时、您的假设是正确的。 RADJ 充当典型的 HS 电阻器、LS 电阻器在内部设置为1k Ω。


    此致、

    Britton