This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:单粒子效应测试报告

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875-SP, UC1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136008/uc1875-sp-single-event-effects-test-report

器件型号:UC1875-SP
主题中讨论的其他器件: UC1875

尊敬的所有人:

您是否有任何有关查看对5962-9455502VKA (UC1875W-SP)的影响的测试报告?

提前感谢您的回复。

此致。

Stefano Scremin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们没有关于 UC1875-SP 的 SE参见 报告。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    非常感谢您的回复。

    您知道使用此组件的任何空间程序的名称吗?

    提前感谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    除了 空间级应用中使用的组件外、我们通常避免对空间程序使用的组件做任何具体说明

    谢谢、
    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我理解。

    对于在何处查找 SE见 报告没有任何建议?

    非常感谢。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们仅为基于 TI 的 SEI 报告提供建议、因为我们知道测试条件且器件处理正确。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    关于 UC1875的另一个问题是:什么是技术、双极还是 CMOS?

    提前感谢您的回复。

    此致。

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    它是双极的。

    谢谢、
    Daniel