This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845A:UC3845

Guru**** 2383700 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136686/uc3845a-uc3845

器件型号:UC3845A

尊敬的先生:  

I 设计一个降压转换器输入-40至90V、输出12V、10A。

我使用了一个输入电容220uF 100V, 在输入-84V、输出12V、10A 的测试过程中遇到了一个问题。 输入电容器降级。

为什么会发生这种情况、

请建议解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    感谢您的提问。 您能否详细说明一下在 Vin = 84V 时电容器降压意味着什么? 您是否有任何原理图可帮助我们了解您的问题? 只要转换器设计正确、UC3845A 就应该能够满足您的规格要求。

    此致、

    Jonathan W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    220uF、100V 电容器可能是电解电容器。

    在这里、我使用了84Vin、12Vo、10Ao 的功率级设计器来估算电容器 RMS 电流

    输入电容器必须至少支持3.6A RMS。  查看组件数据表、廉价电容器可能仅支持100s 的 mA。  有时您需要并联多个电容器。

    此致、

    Eric