This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:LM2665

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136978/lm2665-lm2665

器件型号:LM2665

尊敬的 TI 团队:

我们尝试在 WEBENCH 上仿真基于 LM2665 IC 的倍压器电路、但不支持。 请参阅以下问题屏幕截图。

  

我们使用该 LM2665 IC 对以下电路进行仿真。

 

请支持此问题。 或者、请提供仿真结果。

输入电压4.5至5.5V

输出电压15V  

输出电流为50mA  

或者、请提供任何其他低成本解决方案(与 LM2665 IC 级联电路成本类似)。  

此致  

Gaurav Mayekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    电荷泵是非常简单的器件、因此我们没有用于它们的仿真工具、尤其是在它们较旧时。

    在上述配置中、LM2665用作倍压器、在这种情况下、由于它们是级联的、因此输出电压大约是输入电压的3倍。 一般情况下,系统中会有一些损耗,因此它不是完全3*VIN。 因此、它取决于15V 电压轨上是否正常工作所需的电压。 粗略估算的结果是每个转换器的损耗为0.5V、因此基于输入的输出电压大约介于4.5V*3-1V = 12.5V 和5.5V*3-1V = 15.5V 之间。 因此、输入变化在输出上变化了3倍。 这是非稳压电荷泵的一般工作方式。 因此、要获得更精确的 VOUT、您需要为简单的倍压器电荷泵提供更精确的 VIN。

    如果这不适合您的应用、我希望小型升压转换器是更好的解决方案。

    此致、
    Brigitte