This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:2.5-3-3V 过压保护

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136604/tps25200-overvoltage-protection-from-2-5---3-3v

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS2595TPS2596

大家好、

客户 发现电子保险丝非常有趣、但它在5V (5.4V)之前提供过压保护

我们想知道是否有用于3V (3.3V)保护的类似产品。

最小输入电压为2.5V。

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    在电子保险丝中、我们只有 TPS25200、其最低电压支持为2.5V。 其他器件的最小电压为2.7V。  2.5V 最小电压是否是硬性要求?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是否有一个2.7V 电压范围内的解决方案、并针对3.3V 电压提供保护?

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    TPS25210具有3.7V 的固定钳位选项。 此外、客户还可以查看具有可配置 OVLO 选项的电子保险丝部件。 在这里、我们可以根据电阻分压器调整阈值。

    另请建议使用 TPS2595、TPS2596 。

    此致

    Kunal Goel