This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:快速充电问题

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136380/bq2002-fast-charge-issue

器件型号:BQ2002

大家好、

我的客户在参考设计中遵循了 DV2002L2/TL 数据表、没有进行任何重大更改。 在热敏电阻加热之前、IC 不会开始快速充电。 他们已根据 BQ2002数据表中的状态图对所有引脚进行了实验、满足了所有条件。 导致这种现象的原因是什么? 附件中的原理图。

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我客户正在使用的热敏电阻有哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    热敏电阻 使用 i10K NTC 与电池配合使用。 这里是它的图片。

    谢谢你。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    客户提供的其他信息、

    如果客户对热敏电阻过热、IC 将关闭。 IC 开始快速充电有一个好地方。 如果它们改变电阻器(原理图中的 R216)、则问题是相同的。

    此致、
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TS 引脚电压需要介于0.25*VCC 和0.4*VCC 之间、或者1.25V 和2.0V 之间才能正常运行。

    需要检查并尝试以下几项:

    1) R216为5.6k 时、TS 上的电压是多少、原理图值?

    2) 如果 R216更改为16.2k、TS 上的值是多少?

    3) 您能否确认 NTC 为10k、Beta 约为3500k、类似于 Semetic 103AT-2

    4) 如果电路板上的 NTC 替换为10k 电阻器、这会改善行为吗?  

    ---- 这可能表示电池接地导线中的压降、导致 TS 电压错误。