This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:TPS259401A-Q1是 TPS25940A 的替代器件

Guru**** 2534500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136398/tps25940-is-the-tps259401a-q1-an-alternative-for-the-tps25940a

器件型号:TPS25940

TPS25940A 和 TPS259401A-Q1之间有何差异?   我在购买 TPS25940A 时遇到问题、TPS259401A-Q1的可用性有限、可用作替代产品。  这将仅用于预量产测试、我希望使用 TPS25940A 进行量产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davey、

    感谢您的联系。 请参阅数据表中的此表以了解差异。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请重新阅读我的问题。  我想了解 TPS25940A  TPS259401A-Q1之间的差异。  我们在查找 TPS25940A 的库存时遇到问题、但我们可以找到 TPS259401A-Q1的库存。  因此、我将尝试评估 TPS259401A-Q1是否是 TPS25940A 的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davey、

    该表 I 共用的内容、突出显示了第1行和第3行的差异。 是的、您可以使用259401A 作为替代方案。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我仍然认为我们的电线被交叉连接。  TPS25940A 位于其自己的数据表中、是该组件的消费类/工业版本。

    TPS259401A-Q1位于不同的数据表中、是 TPS25940A 和/或 TPS25940L 的汽车版本。

     我认为答案是肯定的、但我希望确保您将 TPS25940A (非汽车版本)与 TPS259401A-Q1 (汽车版本)进行比较。  您似乎仅在汽车版数据表中与器件比较表进行替代比较。 我认为 Q 版本只是一个器件/封装级别的更合格版本、以实现汽车市场所需的更高可靠性。  我只是想确保。  

    此致、

    Davey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davey、

    很抱歉造成混淆。 是的、您的理解正确。 汽车版本符合 AEC-Q100标准。 以下是电气差异:

    此致

    Kunal Goel