This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:SW 缩短至 VIN

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136176/tps562209-sw-shortened-to-vin

器件型号:TPS562209

您好!

客户询问了 TPS562209在正常工作时如何工作、以防 SW 缩短至 VIN。 OCL 是否在低侧 FET 导通状态下工作,并且器件最终损坏? 请告诉他还会发生什么其他事情、比如射击。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、  

    在正常工作时、SW 不能短接至 Vin。 在内部 IC 中、有死区时间来避免发生击穿。  

    BRS、

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    谢谢你。 我们是否了解在这种情况下 TPS562209将会触发、不过我认为这取决于输入源功率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    请您更明确地向我们说明您的担忧吗?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zixu

    客户担心的是、如果在正常工作时将引脚3 VIN=12V 缩短至 PIN2 SW、TPS562209会发生什么情况。 比如点火、OCL 关断或其他。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我的同事 Edwin 稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、  

    如果 Vin 引脚在正常工作时对 SW 短路、则可能会损坏 IC。  

    BRS、  

    Edwin。