This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606RGER 充电状态问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124082/bq25606-bq25606rger-charging-status-problem

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ25616

这是充电状态波形

这是第一种情况:-

电池电压:- 3.65v  

当我们连接电池时、正如您看到的、曲线图中的标记变为低电平。 充电状态为低电平。

注意:-标记波形变为低电平后、因为我尝试从连接器中取出电池、然后再次连接电池。  

这是正确的工作!!

 

 这是第二种情况:

 

电池电压:- 4.105v

在本例中 、当我们连接电池时 、您会在图中看到标记波会变为低电平。 它只是尝试降低、但 它们变为高电平、充电状态卡在高电平。

注意:-标记波形变为低电平后、因为我尝试从连接器中取出电池、然后再次连接电池。 但结果相同。

这是充电 IC 中的问题!!

此问题仅在电压为4.01v 至4.19v 的电池范围内发生。

 

在本例中、请帮助我。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的示波器波形显示了 BQ25616的哪个引脚电压?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!!

    这是 BQ25606 IC。 不 是 BQ25616。

    在此中、显示了该充电状态波形。

     谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我们分步调试。  

    所示的波形是 STAT 引脚电压、对吧?

    2.哪些电源轨支持 STAT 引脚上拉?

    3.请根据 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/890626/faq-bq25606-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips 仔细检查您的原理图 BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。  http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 上提供了包括常见问题解答在内的其他信息 

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、它是 STAT 引脚的电压波形。

    2. STAT 引脚与限流电阻器串联的 LED 指示灯相连。

    3.感谢您共享 此文件。 我检查并比较了这一点与原理图、一切都很好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于第二种情况、BQ25606似乎检测到连接的电池已充满电。 STAT 保持高电平以指示这一点。 这就是在 Vbat = 3.65V 时未观察到的原因、但这是电池几乎充满电时的原因。  

    连接 Vbat = 4.15V 时、我可以重复您的观察结果、如下所示。 尽管我在连接 Vbat 时无法复制= 4.05。 您是否能够在 Vbat = 4.01-4.05V 的情况下提供 VBAT/Ibat 的波形捕获?

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!!

    在这里、我附加了 Vbat 4.01v 处 STAT 引脚的波形。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    正如您提到的、您在4.15v 时也面临同样的问题。 因此、这是 IC 的不当行为。

    那么、它的解决方案是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行检查并告知您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!!

    我正在等待您的回答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路中 VSET 设置的电池充电电压是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的设计中、我们将 VSET 引脚设置 为浮点。

    因此 VSET 为4.208V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路中 ICHG 引脚设置的充电终止电流是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将 ICHG 设置为2A。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅9.3.5.1 d/s 上的自主充电周期、

    1. 当充电电流低于终止阈值、电池电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。 请注意、再充电阈值低于 VSET 引脚设置的电池充电电压。
    2. 当充满电的电池放电至低于再充电阈值时、该器件会自动启动新的充电周期。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在电路中检查了这两种情况、但这都不适用。

    充电终止由于某些未知原因自动关闭。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下一个工作日返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在等待您的回复。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25606默认启用充电终止。 如果 VBAT (BAT 引脚电压)降低(即放电时电池电压降低)、器件是否会开始充电?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我对您说什么有点困惑?

    是、如果电池连接到 PCB、则 VBAT 电压明显会因为其放电而降低。

    当您说设备开始充电时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    再充电阈值在数据表(VRECHG)上、通常为121mV。 当您说器件未终止时:  

    1. 电池电压是否高于再充电阈值? 电池是否靠近您的设计中的充电器?  
    2. 器件是否处于 DPM 模式? 连接到 SYS 的任何大负载?  
    3. 器件是热调节吗?
    4. 器件是处于冷却区域还是处于热区域?  

    由于在这些情况下会禁用端接、因此这些情况可能会导致器件无法终止。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不理解我的问题。 我的电池在4.01v 而不是4.2v 时终止、这是一个问题。 这意味着我的设备会提前终止电池。

    1.是的,在终止时间,我的电池电压比再充电阈值高4.01v。 是 的、电池接近设计。

    没有。我们不使用 DPM 模式。 SYS 上没有连接任何负载。

    不是,我们不使用热调节。

    不是,我们没有任何区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    很抱歉、我知道设备未终止。 器件似乎过早终止。 只要充电器观察到电流低于终止阈值、并且电池电压不需要、就会发生终止。 终止电流将是 ICHG 设置的~5%、但您还必须考虑终止精度规格。  

    为了更好地调试4.01V 电流低于预期的可能根本原因、您可以回答以下问题:  

    1. 您是否使用真实电池执行测试? 还是使用了电池仿真器?
    2. 如果使用电池仿真器、您在电池引脚上具有什么电容?   
    3. 如果使用真实电池、端接电流的配置是否与实际电池规格相匹配?  
    4. 您是否尝试过其他电池或电池仿真器?  
    5. 您是否测量了终止电流、每当它在4.01V 终止时、它看起来是否正确?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    1.是的、我们使用的是真实的3.7V 5000mAh 电池。

    没有、我们不使用电池仿真器。

    根据 数据表、ICHG  端接电流的5%为100mA、根据电池数据表、当充电电流逐渐达到50mA (0.01C)时、充电应终止。  

    是的、我们有3个不同的电池。 我们检查所有电池结果是否相同。

    5、正如我之前提到 的、终止电流为100mA、当我们的电池终止时、充电电流为180mA。 因此、请不要这样做。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否在充电终止后测量了电池端子上的电池电压(例如4.01V)?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我持续测量电池电压。

    当充电 IC 终止时、电池电压处于4.01v~4.1范围内。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于周一(9/22年9月5日)是一个联邦假日、我们将在周二返回给您。

    非常感谢您的理解、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的通知。

    我期待您的回复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    听起来不错、我们将在周二回复您。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    谢谢、等待进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池端子电压为4.01V 时、BQ25606的 BAT 引脚电压是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当电池端子电压为4.01V 时、 BAT 引脚电压为4.21v。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 VSET 设置的电池充电电压为 4.208V、因此当 BAT 引脚电压为4.21V 时、充电器应终止充电。 请注意、充电器 IC 只能感测 BAT 引脚电压(而非电池端子电压)并相应地控制充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当电池正在充电时、我提前检查、然后 BAT 引脚电压为4.21~4.22v、但电池仍在充电。 电池未终止。

    这是我的观察结果。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下面的前一个响应中、您提到电池在4.01V 时终止。 在后续响应中、您提到"电池端子电压为4.01V、 BAT 引脚电压为4.21v。"。 4.21v BAT 引脚电压基本上与您的预期值(4.2V 至终止电压)相匹配。 请仔细检查一下吗?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我的意思是电池正在充电、电池电压低于4.01v、充电时 BAT 引脚电压为4.21~4.22v。 则电池未终止。 充电。

    很抱歉、我忘记提到电池电压。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意 、4.208V 是典型 的电池充电电压、可能会变化至4.21V~4.22V。 因此、当 BAT 引脚电压为 4.21V~4.22V 时、充电器仍然充电是正常现象。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    那么、这就是我们的查询、现在在某些情况下会发生什么:-

    1) 1) Bat  电压 4.15v、然后再充电。

    2) 2) Bat 电压为4.01v、则电池未充电。   

    因此、我注意到我们的充电 IC 发生故障

    有一点很奇怪、但我们在过去一年中使用此 IC、我们不会遇到任何问题。 但在这之后、我们 在过去的一个月中面临这个问题。

    这有点烦人 、我们无法 解决  突然发生的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据前面 的讨论、器件没有任何问题。 让我们分步检查一下。

    )对于  4.15v 的电池电压、有时充电、看起来有两个步骤。

    1A)当"Bat 电压 4.15v"时、什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?  

    1b)当"有时充电"时、 什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我 根据数据表检查所有点电压和电流是否准确无问题、但问题是、如果一切正确、我们为什么会面临此问题?

    我们在电路侧实施了其他建议吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须知道正在发生什么情况才能提出建议。 调试时需要以下信息。

    )对于  4.15v 的电池电压、有时充电、看起来有两个步骤。

    1A)当"Bat 电压 4.15v"时、什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?  

    1b)当"有时充电"时、 什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    读取 I  测量之后。

    1A) VBus = 0v、IVBUS =0A、VBAT=4.15v、IBAT=6mA、VSYs=4.15v、

    2B) Vbus= 11.7v、IVBus= 600mA、Vbat= 4.15v、IVbat= 552mA。 VSYS_4.21v。

    我无法测量 ISYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    对于以下情况:

    1A) VBUS =0V、因此电池不会充电、因为没有有效的适配器为电池充电。  

    2B) VBUS 存在且有效(11.7V),因此该器件可以通过 VBAT (4.15V)< VBATREG 为电池充电。  

    在这两种情况下、充电器均正常运行、显示了预期结果。  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    是的、在这两种情况下、我们都有正确 的结果 、但在这之后、当电池电压为4.01v 时、我们也会得到与上述情况2a 几乎相同的值。

    但在这种情况下、我们的电池将终止充电、而不是为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、  

    为了优化支持:

    1. 您能否仅提供您看不到正确结果的情况、如上面的示例所示、充电器正常运行。 您的意思是、您稍后会得到与2a 相同的案例? 稍后的值是什么(VBUS、IBUS、VBAT、IBAT、VSYS、 ISYS)? 稍后是否存在活动故障(DPM、Treg、暖/冷等)?  
    2. 充电器是终止还是不终止?  
    3. 您提到过您使用此 IC 已超过一年、最近才开始发现问题? 您的设计是否发生了任何变化? 您是否尝试过其他器件?  

    此致、  

    Arelis Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelis、

    1.电池电压为4.01v 时出现问题。 因此、此时 VBUS= 11.87v、IBUS= 0mA、VBAT= 4.01v、IBAT= 0mA、VSYS_4.19v 的值。

    2.当电池电压4.01v 达到时,电池充电将自动终止。  这是我们的问题。

    3、是的、这恰好在这个问题发生之前、我们的电池在4.19v~4.20V 的电压下终止、没有发生任何这种行为。 我们的设计没有变化。 是的、我们这里有300个器件、我检查了将近30个以上的器件、但所有这些器件都发生了相同的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="526843" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124082/bq25606-bq25606rger-charging-status-problem/4214891 #421481]1. 电池电压为4.01v 时出现问题。 因此、此时 VBUS= 11.87v、IBUS= 0mA、VBAT= 4.01v、IBAT= 0mA、VSYS_4.19v。[/QUERP]

    对于上述陈述、IBAT 下降到0mA 前的 BAT 引脚电压是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    当 IBAT 0mA 在该 Bat 引脚电压为3.9~4.0 V 之前时                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     IBAT 下降到0mA 前、什么是 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。