This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:反相输出计算-数据表中缺少高侧和低侧电流规格

Guru**** 2797355 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS564201, TPS54335A, TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135996/tps563201-inverting-output-calculation---high-side-and-low-side-current-specs-missing-from-datasheet

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS564201TPS54335ATPS563211

你(们)好。

我想使用 TPS563201或 TPS564201在9V 电源下创建负-3.6V 2A 输出。

我已经阅读了很多有关该主题的文章、包括 TI 的此应用手册、其中介绍了如何使用 TPS54335A 来创建类似的解决方案: https://www.ti.com/lit/an/slva910a/slva910a.pdf

 TPS563201或 TPS564201似乎可以满足要求、但从这些器 件的数据表中不清楚最大输出电流是多少、因为它们没有列出 TPS54335A 数据表中列出的最大高侧和最大低侧电流。  

 TPS563201 / TPS564201 数据表仅列出了通用电流限制。 您是否能够帮助评估这些 IC 的这些组件额定值、或者在反相解决方案中评估这些 IC 的最大电流特性。   

  

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    TPS563201和 TPS564201没有高侧电流限制。 TPS563201和 TPS564201电流保护用于限制低侧的谷值电流。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我们没有针对 TPS563201/TPS564201的 HS OC 限制。 这两个器件的 LSOC 在数据表中列出、如果您想要具有 HSOC 的器件、TPS563211/3212是一个不错的选择。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby、Edwin、您好、感谢您的快速响应。

    我查看 了 TPS563211/3212、但库存不是很好。 您能解释一下没有此 HSOC 限制的影响吗? 如何知道该器件是否能够在不发生故障的情况下支持2A 的目标电流? 我还看到该器件没有负电流限制。 这是否意味着我将能够获得-2A 输出、而不会受到任何形式的保护? 所有 TI 反相降压配置参考设计似乎都使用不再库存的 IC:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我的同事明天就会给你答复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、  

    TPS563201是 ECO 模式部件。 电感器电流降至0时。 它将关闭低侧。  最大输出电流受 OC 而非 NOC 的限制。 请参阅以下公式来计算最大输出电流。  

    我还举了一个例子。  

    BRS、  

    Edwin。