This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:LM3485MM/NOPB EOS?

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135277/lm3485-lm3485mm-nopb-eos

器件型号:LM3485

您好的团队:

     电源芯片被细分(电源芯片引脚2和引脚1之间、引脚2和引脚5之间、引脚2和引脚7之间被细分)

    请帮助分析异常电压或电流可能导致 EOS 损坏的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"细分"时、这是否意味着简短?  

    根据您对故障的描述、您是否想说 U701 (LM3485)的引脚1、2、5和7之间存在短路?  

    如果是、请帮助我了解以下内容:

    • 您是否尝试更换 ABA 以检查故障模式是否遵循 IC?
    • 在电路板验证/验证的哪个点发现了此故障? 在初始上电期间还是在器件运行一段时间后?
    • 电路板上是否有任何视觉检查、以缩短部件的褪色时间?
    • 客户是否已检查以确保电路板具有正确的焊接连接、并且没有任何焊料问题?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy:

           当您说"细分"时、这是否意味着简短?  

          根据您对故障的描述、您是否想说 U701 (LM3485)的引脚1、2、5和7之间存在短路?  

      是的。

     1. ABA 交换测试, 故障模式遵循 IC

    2.客户已完成生产并将货物交付给终端客户。 使用后发现这一点

    3.   在电路板上是否有任何目视检查、以缩短部件的褪色时间?

       未找到异常

    客户希望我们可以根据原理图分析异常电压或电流在哪里可能导致 EOS 损坏?

    如果您需要任何其他信息、请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我输入电容器(E701)的器件型号吗? 我建议将其增加到47uF、具有 中低 ESR 以及输入端的2.2uF MLCC 电容器。  

    如果+24V 来自电池输入、则在热插拔事件期间、输入电源轨可能会浪涌高达2倍的输入、并且可能会对 VIN 和 PGATE 引脚产生 EOS、这将超过数据表中详细说明的绝对最大额定引脚。  

    较大的输入电容将有助于吸收该电压浪涌。  

    此致、

    Jimmy