This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:短路限制器

Guru**** 2508775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136170/tlv740p-short-circuit-limiter

器件型号:TLV740P

大家好、

客户希望确认以下内容:

TLV74033PDQNR:它们希望使用3.3V 输出版本、我们将在输入电压低于3.3V 时使用该版本、以便在压降电压差的情况下在输入之后具有输出电压: Vout = Vin-Vdropout。

您能否验证这是否可行?

目标是保护 电源部分免受过压(最大3、3V)和过流(大约 50mA)的影响。
最小输入电压为2.5V。

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我们建议不要这样做、因为这不是 LDO 的预期用途。  

    我们建议改用2.8V 电压选项、并根据您的应用调节输出/输入电容器以减少过冲。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您提供的信息!

    遗憾的是、客户 无法使用您建议的解决方案、因为 他们需要2.5V 至3.3V 的电压范围

     

    ´s 是否有特定的 LDO 允许其在压降模式下使用?

    客户发现 以下组件似乎已进行了调整、以便在压降模式下也能正常工作:

    https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/pdf/datasheet/rp118-ea.pdf

    BR、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    我不确定器件在压降条件下的工作状态在数据表中的哪个位置。  

    通常、线性稳压 器在压降时跟踪输入、并且(最基本的形式)用作电阻器。

    您可以在任何应用中使用 LDO、但如果在建议的工作条件之外使用 LDO、我们无法保证 EC 表中的性能。  

    如果客户希望以这种方式使用 LDO、则应由他们决定实施是否值得对其系统造成风险。   

    我不确定应用是什么、但(如果有单独的电源轨)我建议查看具有固定输出选项的单独 LDO、具有可调配置的奇异 LDO 或电阻分压器。  

    最棒的

    Juliette