This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132785/tps65988evm-tps65988evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65988BQ25792TPS25750

您好!
我使用 TPS65988EVM 设计了定制 PCB。 我对它进行了测试。 工作正常、但我在连接 PD 无线充电器时遇到问题。
我将 该 PD 无线充电器连接到外部适配器时。 它工作正常、但当我 将其连接到定制板时。 没有成功的合同、电源继续连接和断开。

PLZ 请参阅随附的 PJT 文件和无线充电器数据表、并告诉我缺少的内容。
谢谢

e2e.ti.com/.../HG_2D00_15W_2D00_TXS7.pdf

e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_fixed.pjt

我需要两个端口作为源。
在一个端口上、我将连接一个接收设备、在另一个端口上、我将连接无线充电器。

此外、端口2仅生成5V 协议、如果我触发其他协议。 它停止工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢您联系 E2E!

    我们将在本周结束前再次与您进行讨论。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢您的回复。 我将等待您的反馈。 不过、我等了很长时间才完成这个项目。 我希望我能尽快得到答案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    明白。 我明天会来看看这个!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    主席先生,是否有任何有关查询的更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您的设计使用的是什么电源?

    您的电路板是否还通过了任何其他器件的测试?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    在输入端口中、我连接了一个100W PD 适配器。 我设置 TPS25750 60W 灌电流器件。 然后、我使用 BQ25792连接了一个14.8V 4.5Ah 锂聚合物电池。 然后、将 BQ25792的降压/升压输出转换为20V、这是 TPS65988电源电路的输入(与 EVM 相同、我们连接桶形插孔适配器)
    查看原理图下方的内容
    e2e.ti.com/.../5672.Schematic-Prints.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我解决了第二个端口问题。 它是 GPIO 的 GUI 设置。 现在、两个端口都工作正常、并生成所有 PD 输出。
    我有最后一个问题。
    1:我有100W PD 输入墙式适配器作为 TPS25750的输入源、然后我 使用 BQ25792连接了66W 电池。 我在 TPS25750 GUI 中选择此设置时考虑到、一个端口需要60W 输出、另一个端口需要40W 输出。 正确吗?

    或者、我应该更改为60W 灌电流、因为有人在另一个主题中提到我、BQ25792只能通过3.3A 的电流。

    第二个问题与 TPS25750有关。 现在、它开始给我很难的时间。
    我创建了 Bin 并成功对其进行了编程、并使用这些设置对其进行了大量测试、所有操作都正常。 TPS25750的输入电压为5V、电池充电电流为1.2A、但几天后、它现在将电压设置为19V、充电电流非常低。 此外、它不能为系统提供足够的电源、因此系统只能在墙上适配器上运行。 我必须添加电池以使电路的其余部分正常工作。  
    对此有任何建议吗?
    我尝试将其完全擦除、然后将其刷写、但会出现相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    让我联系负责 BQ 部件的团队成员进行确认。  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否回答有关 PD 无线充电器的第一个问题?
    我仍然无法使其正常工作。
    我不确定问题是什么。  
    请参阅随附的充电器数据表
    我还附加了 PJT 文件。
    e2e.ti.com/.../7331.HG_2D00_15W_2D00_TXS7.pdf

    e2e.ti.com/.../7840.TPS65988_5F00_fixed.pjt

    我将等待您对此查询的响应、因为它对项目非常重要。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    只需确认、这样就不会产生误解:

    您的 PCB 已通过电缆连接到无线充电器、并且能够正常工作、但是、一旦您在没有电缆的情况下使用无线充电器、您将无法再看到任何合同?

    如果我对您的理解正确、请告诉我!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不正确。

    我有一个无线充电器。 以验证它是否正常工作。 我购买了100W PD 适配器。 我用它连接了无线充电器、它工作正常。
    现在、当我将该无线充电器连接到我的定制板端口时。 它无法签订任何合同。 我使用 PD 触发测试仪测试了端口、它在相应的触发上协商所有5至20V 合同。
    但遗憾的是、它不适用于无线充电器。

    现在请告诉我、您是否理解它。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要与无线字混淆。 我使用带有壁式适配器和定制板的电缆进行连接。
    它的无线功能是仅为手机充电、但不能与电源进行无线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我们是否有任何更新或建议?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    理解非常感谢您的澄清!

    您是否有可以与我共享的 PD 日志?

    这也是其他连接还是仅无线充电器发生的情况?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    关于您的原理图、您能否填写以下内容以便我查看?

    e2e.ti.com/.../Schematic-Checklist-Rev-0p3_5F00_MM.xlsx

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我已经了解了 TPS25750和 TPS65988。 请参阅附加的文件。
    e2e.ti.com/.../7230.TPS25750_5F00_SCH_5F00_CHECKLIST_5F00_REVIEWED.xlsxe2e.ti.com/.../4061.schematic_5F00_checklist_5F00_987_5F00_8_5F00_ONLY_5F00_REVIEWED.xlsx

    关于您的第一个问题。
    如果我直接连接手机、则不会发生这种情况。
    它仅不适用于充电器。
    我目前没有 PD 日志、但我可以使用非常好的 PD 测试仪为您生成它。
    您能详细说明一下我们到底在寻找什么吗?
    尽管我不理解该日志,但可能我可以向您发送准确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    感谢原理图的更新!

    PD 分析器将允许我查看两个端口之间正在通信的所有消息。  

    如果没有日志、则很难理解出现的问题。

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    您能否查看 pdStream 文件?
    我附加了它。 PLZ 让我知道它是否是您要查找的数据。
    e2e.ti.com/.../2526.test.zip

    我还附加了屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个数据是当我连接无线充电器和合同失败时的数据。 以下数据是我连接另一个接收设备并成功完成合同时的数据。

    e2e.ti.com/.../successful-contract.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    非常感谢数据!

    我将在周一前查看并返回给您!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    是否有任何更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我没有机会、但我将在一天结束前查看并返回给您!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    感谢您的回复。 如果您能给我一些有用的想法、那会很棒。 我远远落后于我的最后期限。 我在考虑这个项目时感到非常不安。
    希望您能理解。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、我完全理解!

    您用于打开这些日志的软件是什么?  

    看到 TPS65988和无线充电器发生硬复位很有趣。

    您是否有正在与另一个 PD 源设备就无线充电器协商的成功 PD 合同的 PD 日志?

    谢谢、

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用 Power Z 软件通过 Power Z 测试仪查看所有数据。

    plz 查看随附的屏幕截图和数据文件(不确定是否可以查看)

     e2e.ti.com/.../adapter_5F00_wireless.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    您是否有机会浏览过它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    很遗憾、我无法打开日志、因为我们不允许下载第三方软件。

    我一直在查看您提供的日志图片、我开始认为无线充电器可能存在问题。

    基于这些日志、我不知道 TPS65988在没有其他接收设备问题的情况下为什么无线充电器会出现问题。 在无线充电器故障日志中、即使在发送源功能消息之前、也会发生2次硬重置。

    是否有 TI 提供的无线充电器配置工具?  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    没有办法配置充电器、因为它是 OTS 板。

    无线充电器似乎有一些问题。

    您能简要介绍一下未来使用的通信参数吗?在 PD 日志中进行测试时、我应该查看这些参数吗?
    两个器件之间的成功合同必须具有哪些值?
    之后、我认为我们应该关闭这个线程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    附件是我以 PD 日志为例供您参考的日志。 我正在使用总相位数据中心读取数据。

    在这里、我使用 EVM 作为拉电流、并将其灌入 Power Duo EVM。

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_Source_5F00_5V.tdc

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin