主题中讨论的其他器件: TPS65988、 BQ25792、 TPS25750
您好!
我使用 TPS65988EVM 设计了定制 PCB。 我对它进行了测试。 工作正常、但我在连接 PD 无线充电器时遇到问题。
我将 该 PD 无线充电器连接到外部适配器时。 它工作正常、但当我 将其连接到定制板时。 没有成功的合同、电源继续连接和断开。
PLZ 请参阅随附的 PJT 文件和无线充电器数据表、并告诉我缺少的内容。
谢谢
e2e.ti.com/.../HG_2D00_15W_2D00_TXS7.pdf
e2e.ti.com/.../TPS65988_5F00_fixed.pjt
我需要两个端口作为源。
在一个端口上、我将连接一个接收设备、在另一个端口上、我将连接无线充电器。
此外、端口2仅生成5V 协议、如果我触发其他协议。 它停止工作。
谢谢