您好!
我们尝试调试充电电路无法正常工作的问题。 我们的充电电路如下所示。 我们有两个板具有无法正常工作的充电功能。 Vcharger 引脚与 GND 之间没有短路迹象、VBAT 引脚与 GND 之间没有短路迹象、并且充电器电路正常工作、之前使用过很多次。 充电器上没有输出。 插入电池和12V 电源适配器时。 一个板(板 A)显示、当插入12V 适配器时 STAT1 LED 闪烁、而另一个板(板 B)未打开 LED。
测量 IC 引脚到 GND 的电阻后、我们发现 TS 引脚仍然连接 RC14和 RC15、在 A 板和 B 板上测量的电阻都在40-50欧姆。B 板的 VLSB 相对于 GND 引脚的读取低电阻为23欧姆。 然后、我们移除了 RC14、RC15和 CC4、以检查短路是使用外部元件还是使用 IC。
低电阻测量值仍然存在
电阻读数汇总
A 板
TS 至 GND:54 Ω
VLSB 至 GND:30k Ω
电路板 B
TS 到 GND:43.4 Ω
VTSB 至 GND:23欧姆
我们想知道是什么导致了这个问题。 我们的原理图中是否有任何可能导致它的东西? 我们还有几个板、它们具有相同的原理图和布局、我们也一直在使用它们、但它们没有显示此问题。
引脚内部短路之前的电流。 在 PCBA 上仍有电阻器的情况下、我们在 VTSB 引脚上测量的电阻接近20kohm、在 TS 引脚上测量的电阻接近10kohm。
我们期待您的答复。
谢谢、
Deniel