This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27538:UCC27538DBVT 问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136490/ucc27538-ucc27538dbvt-question

器件型号:UCC27538

大家好、

我有一个将 UCC27538DBVT 用作 MOSFET 栅极驱动器的应用、我遇到了一个奇怪的问题。 根据下面的简化版原理图、UCC27538DBVT IC 变得很热、无需合理的解释。

根据器件数据表、建议的工作条件为:

我的应用使用24V 电源(+12V 和-12V)为器件和引脚5 (IN2)供电。

输入信号为25kHz、50%占空比方波。

问题:

当我将输入信号直接连接到引脚2 (无 Rin)时、器件开始发热。 如果我将其保持打开一段时间、很可能会损坏器件。 (当我关闭电源以避免损坏器件时、达到80C)。
作为一种权变措施、我添加了一个与输入信号串联的10K 电阻器(Rin)、并且工作正常。

是否知道为什么器件在没有 RIN 的情况下变热?

感谢您考虑我的请求。

Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    我猜、输入引脚的 ESD/输入结构会导致其拉/灌入比预期的更多电流。 这会使器件发热、而放置一个电阻器来限制电流可能会像您所看到的那样解决该问题。 您能否附上有关 VEE 的 IN1捕捉、以帮助我了解确切的电压电平? 此外、当您为该测试连接 Rin 时、您仍在切换输出? 最后、您驱动的负载的栅极电容是多少?  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。

    回答您的问题:

    1 -当没有 Rin 时、我具有相同的25kHz 输入信号、器件开始加热、输出电压始终为高电平(+12V)。 连接 Rin 时、器件工作正常、输出电压相对于接地从+12V 摆动到-12V、如下图所示。

    2-我们 将并联驱动两个 Infineon MOSFET IAUS300N08S5N012。 MOSFET 输入电容为12.5nF。

    3-请在下面找到请求的信号。

    通道1 (黄色):器件输出相对于接地的电压。

    通道2 (蓝色):器件输入 IN1相对于 VEE。

    通道3 (粉色):信号发生器 以 VEE 为基准。 Rin 两端的压降约为1V。

    电源 示波器具有隔离通道。  

    谢谢

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢示波器捕获;它有很大帮助。 对于该器件、IN1上有一个大约230k 的下拉电阻。 添加串联10k 基本上会形成分压器。 使用 V = 24*(230/10+230)时、由于分压器的作用、我得到的 IN1恰好是23V、我相信分压器可以解释您的压降并排除任何意外电流。  

    当没有 Rin 时、IN1的外观如何? 我提出的原因是、如果您的方波发生器无法在负相位上灌入电流、引脚可能会悬空、这将说明输出保持高电平。 否则、我唯一的另一个想法是、您的信号被 ESD 保护跳闸。  

    在任何情况下、数据表都建议为振幅大于15V 的输入添加串联电阻、您可以在这里有效地获得该电阻。 该器件具有具有固定阈值的 TTL 输入、因此最终最好是器件为其提供与分压器相关的一定裕度。  

    最后一个建议是、移除10k 下拉电阻也可能有所帮助。 它以接地而不是 VEE 为基准、因此 它可能以意外方式与驱动器输出对抗。

    现在我将标记为 Resolved、因为数据表(在这种情况下)建议串联电阻器、似乎有助于它正常工作、但请随时回答更多问题/详细信息。  

    谢谢、

    Alex M.