This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:VFB 超出规格。 几个电源周期后、情况会更糟

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136468/tps745-q1-vfb-out-of-spec-get-s-worse-after-several-power-cycles

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745

您好!

我以以下方式使用了 TPS745。

首次上电后、VFB 为0.567V (输出为0.835V、而不是0.8V)。

这似乎不符合规格、尽管微不足道。

然而、在几个(10-20)功率周期后、VFB 持续增加、直到输出变为等于 Vin (1.78V)。

使能信号由 1.8V 开漏缓冲器驱动。

PG 上拉电压(V_3V3_MB)在 Vin (V_1V8_MB)之前升高。

请告知此失败的原因。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当您执行电源循环时、您是循环输入(V_1V8_MB)还是切换 EN 引脚(MS_AVDD_0V8_EN)? 当您执行这些测试时、器件上是否有任何负载?  

    您是否使用直流表或示波器来测量输出电压?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    通过下电上电、我意味着将整个电路板断电、包括1.8V。

    负载为几十 mA,<100mA。

    我使用 DVM 进行了测量、 并验证了电压是否在示波器下保持稳定。

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我明白了。 在下电上电和断电期间、您是否继续监控输出电压? 我想知道、在每个功率周期之间、输出是否一直下降到0V。 无论采用哪种方式、这都是怪异的行为。  

    循环足够长的时间使器件输出等于输入后、它是否会在通电一段时间后恢复、或在电路板断电一段时间后恢复?

    这是可重复的吗? 也就是说、您是否在电路板上安装了新器件并运行了相同的测试系列?  

    您能否捕获启动的示波器截图?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我想更新一下、我们 发现组装的部件具有推挽 PG 级、而不是预期的 OD。

    PG 可能被另一个器件错误驱动(为简单起见、我省略了该器件的原理图)。

    我们将进一步对此进行调查、但该 问题很可能与 TPS 745的异常行为无关。

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    注意到。 如果您的结尾仍有问题无法解决、我将保留此帖子的打开状态

    此致、

    Nick