主题中讨论的其他器件: UC3843、 UCC28951、 UCC28950、 LM5036、 UCC3895、 UCC2895、 LM5045
你好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
尊敬的 Patty:
在该配置中使用两个 TL494似乎非常不可靠。 我认为很难同步这两个器件。 如果它们在1或2个脉冲时变得不同步、稳压器很可能会自行损坏。 我想 TI 拥有基于单个 IC 的解决方案、可满足您的具体需求。 从 WEBENCH 开始 、或搜索可用 的参考设计 、查找适合您需求的产品。
此致、
Eric
尊敬的 Patty:
这两个 IC 都是相对较旧、较慢的双极控制器。 我不确定他们是否胜任这项任务。
如果您想控制次级侧的同步整流器、请考虑 LM5036、UCC28950或 UCC28951。
您可以从 WEBENCH 获取完整的设计建议。 或查看 TI 提供的 参考设计。
此致、
Eric
回答您的问题:
3) 3)从 Vout 创建基于 NPN/齐 纳二极管的 LDO。
4) 4)乘以"发射极"、您是指引脚9和10吗? 发射器将靠近集电极(引脚8和11)的连接位置。
5) 5)我认为同步多个 TL494时不会出现此问题、如第4.2.2节所示。 下一节4.2.3中指出了"问题"、即与主时钟同步。
6) 6)我不知道。
7)似乎合理。
8) 8)我不确定"减少输入电容器上的应力"是什么意思。 只需使用足够的输入电容器即可支持预期的 RMS 电流。
Eric
是的、这应该起作用。 这是一个 TL494实现了您所描述的设计。
Eric
以下是 TI 提供的所有双端控制器的链接。 您可以通过从左侧菜单中选择功能来缩小结果范围。
如果您有其他问题、请发布新主题。
Eric