主题中讨论的其他器件: LM5180EVM-DUAL
您好!
我们拥有基于 LM5181的具有双输出反激式设计的定制电路板、具有以下参数:
输入电压标称值=+12V
VIN 范围= 11V…13V
Vout1 =+12V/200mA
Vout2 =+56V/5mA
NPR :Nsek1=2:1
Nsek1:Nsek2 = 4.67:1
L = 110uH
RPR = 0.268欧姆
Rsek1 = 0.066 Ω
Rsek2 = 2.8 Ω
DCLAMP = TVS SMAJ24A
DF= 30V 1A、肖特基
测量过程中未填充初级侧的缓冲器元件。
备注:定制板上的同一 IC 之前与500mW 22V 齐纳二极管一起用作钳位二极管。 二极管在极限条件下工作、 在二极管损坏时、IC 可能会工作一段时间。 由于 IC 未更换为新的 IC,因此我们不知道我们是否还存在导致以下结果的损坏 IC 问题。
我们在 不同的负载电流条件下测量了 SW 引脚和输入纹波。 一些波形与 在重负载条件下可在 LM5180EMV-S05、LM5180EVM-DUAL 或 SNVA28 (+/-18V 双路输出)中找到的波形相关。
然而、我们在 SW 引脚上观察到了25mA 至50mA 的相对较小和中等负载下的一些奇怪行为、其中输入纹波随着重负载而变得非常高。 这会导致混淆、因为我们尝试 根据 LM5181当前工作的 SW 引脚波形来识别电流工作模式。 可以看出、即使负载电流在测量期间保持恒定、IC 也会在两种工作模式之间"跳"。
我们从输出1的1mA 负载开始、输出2的空载仅测量 SW 引脚波形。 以10mA 为步长施加负载。 之后、我们添加了 Vin 纹波波和附加测量、其中输出2分别加载了1.8mA 和3mA。
您能不能告诉我们示 波器图片 Scope09...中的这3种工作模式(FFM、DCM 和 BCM)中的哪一种模式。 到 Scope13... 相关的信息? 对于某些负载值、我们的输入电压纹波过大的 SW 引脚的这种正常行为吗?
或者、我们这里是否存在最小关闭时间的问题?
是图8-2。 从第10页的数据表可以看出、任何输出配置都有效、无论它是单输出、双输出、正输出配置还是负输出配置都是如此?
总额定输出功率与最大 变压器的功率或达到最大值 LM5181能够处理的功率(初级开关电流)?
我们还观察到、SW 引脚的稳定开关频率较低(抖动高达10%)、对于100mA 负载、测得的 SW 频率为151kHz。 这也是令人困惑的、因为根据数据表中的图8-2、它不应小于225kHz。
测试过程中使用了电子负载、使用示波器探针上的接地引线测量 SW 引脚。 仅示波器图片示波器42… 是使用短接地弹簧测得的。
在 SW 引脚的上升沿也有某种类型的摆动。 对于轻负载、它位于上升沿的中间、随着负载的增加而向上移动。 它将在90mA 负载时消失。
您能不能告诉我们 SW 引脚上的这种摆动来自哪里?
原理图:
示波器图片:
e2e.ti.com/.../TVS_5F00_SMAJ24A_5F00_without_5F00_Snubber.zip
此致
Josko