This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:将 TPS544B25 I2C 信号连接到 TPS650861

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136725/tps544b25-connecting-tps544b25-i2c-signals-to-tps650861

器件型号:TPS544B25

您好!  

我正在设计一个包含一个 TPS65086100和一个 TPS544B25的设计。

我想知道是否可以通过上拉电阻器连接 到 TPS65086100的 LDO3P3电源、将两个器件连接到同一条 I2C 总线上。  

 对 TPS544B25器件是否有危险? 两个器件均由相同的输入电源供电。  

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    不会、这不会对 TPS544B25构成风险。  TPS544B25可以承受高达5.25V 的 PMBus 终端电压、即使 TPS544B25的 VDD 引脚未通电也是如此。

    确保 LDO3P3电源没有过载、并且 TPS544B25和 TPS650891具有不同的 PMBus/I2C 地址。