This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:USB-I2C 软件狗

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS546B24A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134066/tps546b24a-usb-i2c-dongle

器件型号:TPS546B24A
主题中讨论的其他部件:USB2ANYUSB 转 GPIO

我需要一些帮助、了解我在最近的设计中添加的 TPS546B24ARVFR 20A 稳压器。  我使用 USB2ANY USB-I2C 软件狗尝试从该数字电源稳压器读取状态寄存器。  我能够插入软件狗、并看到它被 USB2ANY Explorer 软件识别。  我已成功将固件更新为软件狗、并将其更新为 v2.8.2。

 遗憾的是,我实际上没有看到来自该 GUI 的任何有意义的数据。  我记得以前使用过 Fusion Power GUI 和其他 TI 工具、它们有一个更好的界面来查看输出电压、裸片温度、电流以及读取/写入寄存器。  此 TPS546B24ARVFR 器件是否需要下载另一个 GUI 工具?  我尝试使用 Fusion Power Designer 7.7.1,但它无法识别此 USB2ANY 软件狗。

 是唯一支持使用此选项卡(下面有小段)并执行单个 I2C 读取/写入的遥测工具、还是应该使用不同的工具集和/或不同的软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2ANY 接口软件狗不支持写入块/读取块处理调用事务类型、该类型的融合用于在连接的器件中读取 SMBALERT_MASK。  这就是 Fusion 软件不支持 USB2ANY 的原因

    FUSION 使用的 USB-2-GPIO 接口软件狗似乎目前已缺货、但如果您选择分销商、DigiKey 和 Mouser 都有库存工具- https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO 

    遗憾的是、使用 USB2ANY 接口、您将只能使用为该软件狗开发的遥测工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Power GUI 是否支持 TPS546B24A 稳压器上的遥测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、Fusion Digital Power Designer 支持在 TPS546B24A 转换器上进行遥测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是新版本的 USB-TO-GPIO 接口工具- https://www.ti.com/tool/USB-TO-GPIO2