This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:补充状态电路

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136257/tps61094-supplement-state-circuit

器件型号:TPS61094

您好!

您能告诉我是否有其他电路、或其他方法可实现数据表(补充状态电路)图7-4中所示的功能、但输入电压为11V 至17V。

简而言之、我要解决的问题是我使用了一个无法触摸的模块(您必须将其视为黑盒)。 当此模块启动时、会导致我的电源无法提供的电流峰值。 我也无法更改我的电源。 因此、我想通过"分频"一个电路来解决这个问题、管理超级电容器的充电和放电、该电路可以在启动期间提供升压? (如果我理解正确、但对我来说电压良好、TPS61094会怎么做...)

如需了解相关信息、我的标称输入电压为15V、但可能在11V 至17V 之间变化。 此电源的最大电流为2A5。 我需要额外的2A5才能吸收该尖峰。 无需对输出电压进行特殊调节。

如果你有另一个想法,我也是个节拍者

此致

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    感谢您的联系。 很抱歉 、我们现在没有电压更高的 TPS61094类似器件。 我们确实有一个计划、但可能需要很长时间才能完成、如果您对新器件感兴趣、我们可以通过邮寄方式进行通信。

    您说过您的输出电压不会进行调节、那么 VOUT 的范围是多少? 它与 VIN 相同?

    我想您可以使用单个升压作为备用电路(从超级电容器放电到负载)、并使用充电器电路来充电器超级电容器。 尽管 此应用手册专为低电压而设计、但您可以将其作为参考。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢你的答复。
    实际上、VOUT 可以与 VIN 相同。

    如果我理解正确,我可以在电源线上并联插入“超级电容器充电”电路(图3,第6页),使其适应我的电压! 感谢这个想法:-)

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    是的、您 可以在我的电源线上并联插入"超级电容器充电"电路、但不要忘记充电停止电路来保护超级电容器。 因此、我认为另一个参考设计可能更适合您的应用。

    https://www.ti.com/lit/an/slua943/slua943.pdf

    完整的原理图如下所示:

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidrz79

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很抱歉、但我不明白如何将电流从超级电容器重新转换为 VIN? 在提供的第一个示例中、我假设这是通过 D1完成的?

    我是否在第二个示例中执行同样的操作?

    在我的案例中、我想将5个串联3V 的超级电容器置于15V 的电压下。 您什么时候想到?

    谢谢你

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    您可以在第一个示例中看到过充电保护电路。

    您可以将电路作为参考、但参数可能需要更改。

    如果您要将多个超级电容器串联、则需要考虑不同电容器之间的电压共享、因为这些电容器并不完全相同、可能需要额外的电路来实现这一点。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    非常感谢你的帮助。 我将制作一个"测试板"、以便根据您的建议进行一些测试。

    此致

    Olivier