请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A20 大家好、
客户希望设计 TPS7A2018PDBVR。
您是否会帮助审核 Vin/Vout/start-up 电流、并就任何当前风险问题提供您的意见?
最大电流约为728mA。 来自 LDO 侧的此最大浪涌电流是否存在任何问题?
感谢您的帮助!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望设计 TPS7A2018PDBVR。
您是否会帮助审核 Vin/Vout/start-up 电流、并就任何当前风险问题提供您的意见?
最大电流约为728mA。 来自 LDO 侧的此最大浪涌电流是否存在任何问题?
感谢您的帮助!
SHH
您好 SHH、
电流限制环路具有发生浪涌峰值且 CL 生效的响应时间、在 CL 响应时间之前、IOUT 已低于电流限制、因此波形如您所示。 对于较大的 COUT 值、这种行为不是意外的。 该器件的电流限制和热关断功能都将保护器件、因此在 LDO 侧、不会对此浪涌电流启动波形产生影响。
此处链接的应用手册介绍了 TPS720的浪涌电流、并非同一器件、但浪涌说明也适用于此处。
此致、
John