This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:WEBENCH 建议 Cbst 值高于绝对最大值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137049/lm5013-q1-webench-recommending-cbst-value-above-absolute-maximum

器件型号:LM5013-Q1

在 WEBENCH 中输入 LM5013-Q1的设计参数后、建议使用100nF 的 Cbst 值、但数据表将2.5nF 列为最大 Cbst 值。

这是 WEBENCH 的错误、还是我误读了数据表?  我要使用哪个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您发帖。  这似乎是 Webench 中的一个拼写错误。  数据表命令。 我将此事转交给我们的 Webench 专家。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    我认为 LM5013-Q1的 WEBENCH 计算可能比 Cbst 值更错误。  它还建议为 RON 使用27.4k 电阻器、然后列出了3.3V OUT 的 FSW 为272.731kHz。  kΩ、使用数据表中的公式计算 Fsw、我得到(3.3 (V) x2500)/(27.4 (μ s))=301 (kHz)

    另一件看起来不亮的事情是肖特基二极管额定电压。  WEBENCH 建议为 VIN 范围为40-100V 的设计使用20V 肖特基二极管(CDBC520-G)。  但是、数据表规定"二极管的反向击穿额定值应大于最大输入电压加上25%的安全裕度。"  肖特基二极管建议的额定电压是否至少为125V

    再次感谢!

    e2e.ti.com/.../WEBENCH_5F00_LM5013QDDARQ1_5F00_40_2D00_100Vin_5F00_3.3V_2B00_3.25Aout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您提供宝贵的反馈、这肯定有助于我们进一步改进工具。  非常感谢、很抱歉给您带来不便。

    我已将信息传递给负责的工程师、他还提到了除 Cbst 之外的其他问题、他将与我们的 Webench 专家合作更新该工具。  请给我们一些时间来完成更新。  

    祝你度过一个愉快的周末!

    谢谢、

    Youhao