This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:电路审查和设计库

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136947/tpsm8d6c24-circuit-review-and-design-inquries

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

我的客户正在设计 TPSM8D6C24两相电路。

请查看下面的 TPSM8D6C24两相原理图。

e2e.ti.com/.../TPSM8D6C24MOWR_5F00_2PHASE.pdf

请告诉我们以下引脚的正确连接。

 a:应将通道 B 的 MSEL1、VSEL、ADRSEL 和 PGOOD 引脚连接到何处、GND 或悬空?

 b.应在何处连接通道 B 的 PMB_CLK、PMB_DAT 和 SMB_ALRT 引脚、通道或 GND?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="443028" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136947/tpsm8d6c24-circuit-review-and-design-inquries ]1. 请查看下面的 TPSM8D6C24两相原理图。

    连接和值看起来不错、让我们看看引脚束带

    VSEL_A 17.8kΩ 至 AGND - R2G 代码7 - 0.85V

    ADRSEL_A 17.8kΩ Ω 至 AGND (代码7)和2.05kΩ Ω(不是17.8k 至 AGND 的有效顶部电阻器)

    需要选择 R2328作为2.74kΩ Ω(PMBus 地址0x17 (23d)或1.96kΩ Ω (PMBus 地址0x27 (39D))

    MSEL1_A 5.62kΩ(代码1)补偿代码8 (环路3、VLOOP2)

    这看起来不错、但如果 ILOOP 为4 (补偿代码13、R2331 = 12.1kΩ Ω)、则可以提供更多的电流环路增益、从而获得更多的电压环路相位裕度。

    MSEL2_A 接地短路40A/52A 电流限制、3ms 软启动、独立(无跟随器)

    我不认为这是你所不知道的。  我想您打算使用浮动选项、将 R2333从0Ω Ω 更改为 DNI

    VOSNS_B 在内部连接至 GOSNS_B、标称值为130kΩ μ V (85k - 165k)  

    [引用 userid="443028" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136947/tpsm8d6c24-circuit-review-and-design-inquries。 ] a.应在何处连接通道 B 的 MSEL1、VSEL、ADRSEL 和 PGOOD 引脚?GND 或悬空?

    通常建议将它们连接到 GND 以降低噪声。

    [引用 userid="443028" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136947/tpsm8d6c24-circuit-review-and-design-inquries b] b. 应在何处连接通道 B 的 PMB_CLK、PMB_DAT 和 SMB_ALRT 引脚、通道 A 或 GND?

    通常建议将它们连接到 GND 以降低噪声。