This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:原理图问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134700/lm76003-questions-of-schematic

器件型号:LM76003

尊敬的团队:

我们从 客户 方面来看、LM76003的两个损坏组件。

您能帮您仔细检查原理图吗? 非常感谢!

输入电压:54V 输出电压:5V

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您发帖。  我查看了原理图、并将其传递给了该器件的专家、我们中的任何人都看不到原理图中的任何明显问题。  请分享有关故障的更多信息、包括现象和 运行条件。  此外、客户是否进行了 ABA 测试以确定问题纯粹是在 IC 中、而不是在特定电路板中?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭这里的主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。


    感谢您推广我们的解决方案。

    此致、

    Youhao