This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:线路对称输入对 EMI 降低的有效性

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137258/tlvm13630-how-effective-for-emi-reduction-the-line-symmetric-input-is

器件型号:TLVM13630

您好!

TLVM13630具有线路对称输入 PGND 引脚布局、我认为它能够  通过 每个输入的输入电流抵消磁场来降低 EMI。

与使用线路对称输入 PGND 引脚和使用传统单 输入 PGND 引脚相比、您是否有任何 EMI 数据?  

我想知道 线路对称输入 PGND 引脚布局对于降低 EMI 有多大的效率。

谢谢、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我怀疑这里有 A-B 比较。 分离输入电容器将高频电流分为两个、而环路方向相反也有助于减少辐射场。 在50MHz 以上的频率下、这种影响可能更加明显。

    此致、

    Tim