This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:电压基准上的锯齿振荡

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135139/atl431-sawtooth-oscillations-on-voltage-reference

器件型号:ATL431

我正在使用 ATL431B 创建2.5V 基准。 基准引脚和阴极引脚相互短路、阳极引脚接地。 稳定的2.8V 电源轨通过330R 电阻为阴极/基准引脚供电。 阴极/基准和接地之间有10nF、1uF、22uF 电容器。

负载电流小于200uA、因此可以假设基准电流以700-800uA 的电流运行。 根据数据表、这处于稳定工作区内。 下面是一个电路图:

我们在新电路板上对此进行了测试、在10kHz+时、纹波电压为10mV 或更低时、一切看起来都相当稳定。 在实验室测试中、我们在-30C 至+70C 的温度范围内没有遇到任何问题。

然而、在我们大约5-10%的电路板上、一年后、我们开始看到这些基准上的锯齿纹波在接近60-80mV 800Hz 的情况下增长。 检查后发现用热气烘烤受影响的芯片、问题消失、冷却后不会返回。 基准芯片内的运算放大器或晶体管的响应速度似乎正在减慢、这导致晶体管的电流消耗大于正常值、从而使输出电压下降60-80mV、这需要超过1ms 才能恢复到2.5V 电平 通过330R 电阻器连接到22uF 电容器的时间常数。 请注意、我已经测量了2.8V 电源、它是稳定的、并且没有显示2.5V 基准上出现的纹波的任何迹象。

这些 IC 是否对湿度入口敏感? 我们将这些器件置于密封外壳内的室外环境中。 在运行的一年中、它们的工作温度会在-10°C 至+50°C 之间。 未发现电子密封件进水。

外壳内还有一个锂电池、该电池可能会超过迹线中的氢气量。 IC 是否会对氢敏感?

该芯片涂有一层丙烯酸保形涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的提问。 我将与封装和测试团队联系、以获取有关此方面的更多信息。 我将在下周结束前回来。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    为了帮助团队缩小问题范围、ATL431B 的完整器件型号是什么? 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号为 ATL431BQDBZR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待、我将把这一信息传达给负责调查问题的团队、并在下周或我有更多信息时再次与您联系。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认这是否是新应用? 您何时开始使用该器件、您对发生故障的是 ATL431而不是电容器等其他器件的信心如何?  

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初怀疑使用电容器、并非常仔细地看了一下。 我仔细检查了是否有冷焊迹象、现在发现了。 我移除了电容器并进行了检查、以发现它们没有损坏。 我重新安装了新的良好电容器、但没有发现任何改进。

    使用焊料接触 ATL431的引线未解决问题、因此我认为 ATL431上不存在冷焊料问题。

    用焊料接触引线后发现没有任何改善、我尝试通过将焊铁固定在接地引脚上15-20秒来加热芯片、即使芯片再次冷却、也会导致正常运行恢复。

    在另一个主板上、我移除了 ATL431并更换为新的 ATL431、问题已解决。 然后、我重新打开原始 ATL431、问题仍然得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是否可以执行 A-B-A 交换?  

    用已知良好的部件更换故障部件、将故障部件放在已知良好的板上等? 这将更好地确定故障是出在器件还是 仅发生在特定电路板上。

    这将帮助团队准确诊断故障方式。

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我已经用尽了现有的故障器件供应、但我在上面描述的测试基本上是 A-B-A 测试。

    组件 A 出现故障。 我用组件 B 替换了它、电路板开始工作。 我用原来的 A 替换了 B、电路板继续工作。

    可能需要数周时间才能获得更多故障器件样片。

    谢谢、

    Andrew