This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:在输出电流较小(约0.1A)的情况下实现稳定运行

Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137331/tlvm13660-stable-operation-with-small-output-current-about-0-1a

器件型号:TLVM13660

您好!

我们目前正在考虑将 TLVM13660 用作通用板中的电源 IC。 我们之所以考虑 TLVM136x0中的 TLVM13660、是因为它在负载电流方面具有灵活性。

我想知道 TLVM13660 (6A 产品)是否能够以较小的输出电流(大约0.1A)稳定运行。 如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    在轻负载下运行时无问题。 它以恒定开关频率在 FPWM 模式下运行。 请注意、我们还有4A 版本的此器件、以防不需要6A (相同尺寸、它们可互换)。 但是、2A 和3A 版本与4A 和6A 版本的封装不同。

    此致、

    Tim