This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:关于 TPS54561的 Eco-mode 设置...

Guru**** 2526180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137273/tps54561-about-eco-mode-setting-of-tps54561

器件型号:TPS54561

尊敬的 Sirs:

如果 Eco-mode 是自动开关还是可以控制?

如果没有、如何控制它以避免进入 Eco-mode?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Eco-mode 在器件内部设置、无法禁用。  

    为了避免 Eco-mode、输出电流应足够高、以使器件进入连续导通模式(CCM)。  

    如果您的负载电流为1A+、则可以避免 Eco-mode  

    此致、

    Jimmy