This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:TI 电子保险丝系列 UL 认证的可接受性条件是什么?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137067/tps25982-what-are-the-conditions-for-acceptability-for-ul-recognition-of-ti-efuse-family

器件型号:TPS25982

你好。

我的客户的产品必须满足多个认证。 我想使用 TI 电子保险丝系列来提供一些所需的保护、特别是

TPS259827ONRGETL。 我们在 UL 注册表中的QVRQ2类别(UL2367下)下看到该器件、但无法找到该器件符合 UL 认证的可接受性条件。

我更喜欢 TPS259824ONRGE、并计划在 TPS259824ONRGE 可用时进行切换。 如果条件存在任何差异、如果您可以对这两个器件进行回答、这会很有帮助。

如果我们不知道哪些条件使该器件可用于该目的、则无法使用该器件来显示符合 UL2367的规定。

我在  TI 网站上看到 TPS25982 UL 合格证书 IEC 62368-1、并在第3页中列出了一些条件。 但是、第3页列表并未明确说明这些范围或条件是可接受性的条件。 我还查看了 TP25982系列的应用手册和技术文章、但也没有看到满足 UL2367的 UL 验收所需条件的明确说明。

您能否向我们提供可接受性条件、器件 UL 报告或列出条件的 UL 报告的前三页?

谢谢你。