This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117-Q1的 SW 节点振铃

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137227/lm5117-q1-sw-node-ringing-with-lm5117-q1

器件型号:LM5117-Q1

您好!

我设计了一款采用 LM5117-Q1的同步降压转换器。  即使 在将 SW 节点和电源环路保持在很小的水平后、我也会观察到在10A 的满负载条件和60V 的输入电压下、SW 节点上振铃的幅度为100V。 稍后、我调整了缓冲器和栅极电阻器、振铃振幅降至71V。 IC 的 SW 引脚接地的绝对最大额定值为75V。 我是否有任何解决方案可将振幅降至65V 以下? 或者、我继续使用该控制器是否安全。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay

    请 尝试这些项目  

    • 使用具有较小 Qrr 的低侧 MOSFET、  
    • 组装一个与低侧 MOSFET 并联的肖特基二极管
    • 使用寄生电感较小/ SMD 封装较小的 MOSFET
    • 使用具有较小 Rdson 但较高 Qg 的 MOSFET   

    -李家祥