请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74720-Q1 主题中讨论的其他器件: LM74722-Q1
您好、专家、
我们的客户希望在配电单元应用中使用 LM74720-Q1。 它们具有多个 MOS 选择、如下所示。 他们希望使用一个 LM74720-Q1来驱动多个 MOS。 是否可以使用一个 LM74720-Q1驱动4或6 MOS? 如何计算导通时间? 谢谢。
SQJQ140E
DMTH4M70SPGWQ
BUK7S0R5-40H
BR、
ElecCheng