This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:通信模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137382/bq40z80-communication-mode

器件型号:BQ40Z80

您好,

我想问一下 BQ40Z80通信模式的使用。

在数据手册中可以看到可以使用普通 SMBus 通信。 对于像0x21这样的命令、不带 PEC 的0x16 0x21 0x17等数据可直接用于通信。 某些数据状态(如0x57)必须是 ManufacturerAccess 或 ManufacturerBlockAccess (至少在第一种情况下我无法回读)。 这些模式是否在通信过程中共存、以及使用不同读取和写入方式与不同的寄存器共存? 我可以使用我的 Z80吗?

关于 PEC 的另一个问题、是否可以关闭该测试?

谢谢

ShuJie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    您能否澄清并分享您所提及的特定部分的任何屏幕截图?

    您应该遵循 SMBus 规范来了解正确的命令序列。 序列会根据您是仅发送命令、只读/写字还是执行整个块读/写而变化。

    http://smbus.org/specs/smbus110.pdf

    有关禁用 PEC 的第二个问题已在您的另一个线程上得到解答。

    此致、

    Wyatt Keller