This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:随着时间的推移、输出衰减为400mV、达到340mV 左右。

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134867/lmr16030-output-is-400mv-decaying-over-time-to-around-340mv

器件型号:LMR16030

我曾尝试使用此 IC 设计50>12V 和50>5V 稳压器、但它们的输出却出乎意料地低。 产生的电压大约为400mV、而不是预期的电压、该电压逐渐衰减至340mV、然后保持恒定。 我现在已经组装了其中的几个、结果非常相似。 我的电路中是否存在任何明显的缺陷? 我对这个设计过程还比较陌生、并尝试将电路建立在 WEBENCH 设计器的基础之上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    看起来器件没有变化、因此会产生正确的输出、

    请删除 C12并确保 EN 已连接,  

    我们 提供了在线所需的硬件演示、请先参考此 SCH。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu496/snvu496.pdf?ts=1663293313197&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR16030

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照建议删除了 C12、并将 EN 短接至 VIN、但输出似乎没有改变。 输出仍然以大约400mV 开始、然后缓慢降至340mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    请分享您的测试条件、如 Vin Vout Iout、我已经与 EVM 的 SCH 进行了比较、您的设计中没有太多问题。 请仔细检查所有组件是否焊接正常、电感器未开路、Vin Vout 未短接、测试 Vin 到 GND 和 Vin 到 SW 二极管、确保 IC 已连接。 如果仍然无法正常工作、建议上传 PCB 布局以供审核。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将上传 PCB 布局。

    我已经测试:

    10V < Vin < 32V

    输出电压~ 0.4V

    Iout = 100mA

    我已确保所有焊接连接良好、并使用各个模块重复使用电路板、所有这些都显示了相同的问题。

    文件链接: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin,

    您能给我一个 PCB 的屏幕截图吗?很抱歉 ,我们不允许 安装 kicad ,而只允许安装用于 PCB 设计的 AD。

    此外,您是否可以有一些波形,这将很有帮助。 完成 L2D2电流。

    另一个问题是、从 TI 或其他代理商处购买此 IC。 只需确认您的所有电路板是否都无法正常工作。  

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以在线申请免费的 EVM、并在不同电路板上进行 ABA 测试、确保不会出现硬件问题。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCB 的屏幕截图、其中使用三个 IC 实现多路输出。

    我不知道 L2D2电流是什么意思。

    购买的 IC 来自 Mouser。 我当然有兴趣申请免费的 EVM、但我不知道该过程需要多长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     布局看起来不太适合 直流/直流转换器,我在这里有一个参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 EVM 申请页面、请登录、并使用您的公司电子邮件进行更好的处理。

    https://tisamples.ti.com/orderable-part-details/product/en-us/LMR16030PEVM/part-details/LMR16030PEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它看起来与参考板非常不同、但具体而言、什么看起来不合适? 我看不到什么会导致 IC 不切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在团队内部进行检查、并在下一个工作日为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、  

    感谢您的等待,我已经与团队进行了核对,您是否可以尝试电路板右侧的5V 电压轨,如 Vin=12V,无负载,请再次确认二极管连接正确,400mV 非常类似于二极管压降。 并请分享二极管器件型号。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena、您绝对正确。 二极管的封装使阳极和阴极反向。 我翻转了二极管、两个模块输出正确的电压、12V 输出和5V 输出。 如果您想了解、可以在此处找到所使用的二极管:

    https://www.digikey.com/en/products/detail/smc-diode-solutions/SBRD10200/5993483

    非常感谢您的帮助!