This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:引脚搭接模式下的输出电压裕量调节

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137225/tps53647-output-voltage-margining-in-pin-strap-mode

器件型号:TPS53647

尊敬的团队:

客户现在将我们的 TPS53647设置为引脚搭接模式、并需要在上电期间通过 I2C/PMBus 控制输出电压(裕量调高/调低输出电压)。

此应用是否存在任何风险?

根据我的理解、引脚搭接通过外部电阻器设置 Vboot、我们可以写入 VOUT_COMMAND、以便在上电后通过数字接口更改输出电压。

请与我们分享您的意见、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Vboot 将被锁存至引脚搭接将其设置为的任何值、但 VOUT_COMMAND 寄存器可随时通过 PMBus 进行修改以更改输出电压。

    谢谢、

    特拉维斯