This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:新电源要求

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137352/tps23730evm-093-new-power-supply-requirement

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730

大家好、我计划购买 TPS23730EVM-093 EVM。 它仅支持12V 电源。 我的要求是24V。 如何使用同一 EVM 实现它? 或建议使用其他所有其他功能都相同的 EVM。

此致

Sabari Vasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si Sabari、

    由于此电路板设计用于12V 输出、因此您必须修改变压器以实现输出电压。 这可能不是可行的解决方案、因为这些解决方案需要进行大量的更改才能实现。  

    我们目前没有任何使用 TPS23730 24V 输出的电路板或 EVM。 我们有一些参考设计使用具有24V 输出的其他器件、但不使用 TPS23730。

    您所需的功率级别是多少、首选的是直流/直流拓扑?  

    非常尊重、

    Brandon Beader