This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:高电压多路复用器应用中的意外仿真输出

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136760/tps2660-unexpected-simulation-output-in-high-voltage-mux-application

器件型号:TPS2660

您好!  

我正在尝试仿真一个由两个 TPS2660电子保险丝组成的多路复用电路(下图左侧)。
此设计基于应用手册"使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用(修订版 A)"中提供的示例电路(下图)。

在此电路中、我尝试运行瞬态仿真、其中初级和次级电源接通(28VDC)和关闭。 初级电源下降后、第二个电源导通前会有一个小延迟。  其目的是查看开关之间的输出电压影响程度。

但是、当我运行瞬态仿真时、我得到以下结果:

如上图所示、输出电压似乎在短时间内上升、然后在电源开关之前开始放电。 导致此行为的原因可能是什么?

谢谢、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关我的设计参数的一些其他信息:  
    -典型输入电压:28V
    欠压设定点:18V
    过压设定点:36V
    电流限制:2A
    -省略 C_DVDT 以获得最快的压摆率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的联系。 我将在星期五之前回来讨论这个问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    它看起来器件正在热关断。 由于启动期间负载较高、并且 dVdT 引脚断开、因此浪涌电流将较高、功率耗散较高、因此器件结温将达到接近安全阈值、器件将关断。  您可以尝试使用2uF 以上的 dVdt 电容、也可以尝试使用更低的负载。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、  

    感谢您的解释和建议。  

    我再次使用2.2uF 电容器运行仿真、但输出 现在上升得非常缓慢。

    在不减小负载电容的情况下、是否有其他方法可以使压摆率更快?

    谢谢、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这种折衷将存在。  为了给高负载充电、应减小浪涌电流、从而增加充电时间。 您可以尝试使用1uF 的 dVdT 电容并缓慢增大、我认为1.2uF 也应该起作用。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    明白了、我将使用更多的值进行实验。 感谢您的帮助!

    谢谢、
    Michael