This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647的精度

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137263/tps53647-the-precision-of-tps53647

器件型号:TPS53647

您好!

TPS53647的精度是多少?

精度是否与实际使用的相位数有关? 如果仅使用两相、精度是否可以达到1%? 谢谢。

此致

小查理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    精度 可能意味着峰峰值电压纹波或基准电压精度。

    峰间电压纹波将取决于输出电流、电感器、开关频率、负载瞬态、相位数、 和输出电容器。 这实际上并不是由控制器决定的、但纹波始终可以通过足够的输出电容降低到1%以下。

    平均输出电压(由基准电压设置)精确到1%、如果需要进一步的精度、可在配置中以5mV 步长进行修整。

    谢谢、

    特拉维斯