This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:对于此器件、需要进行哪些更改才能使24V 2A 电源正常工作?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137280/ucc28056-with-this-part-what-changes-need-to-make-24v-2a-power-supply

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28810

此参考设计是否适用于低电压 BLDC 风扇电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamal、

    UCC28056不能用作单级 PFC 反激式。 但是、我们的 UCC28810可以做到这一点。 这是一个可能接近您尝试执行的操作的参考设计。 PMP4484。

    我希望这能回答你的问题。