This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62813-Q1:输出电感1.5uH

Guru**** 2534140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS62811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137351/tps62813-q1-output-inductance-1-5uh

器件型号:TPS62813-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS628501-Q1TPS62811-Q1

您好、专家、

您能否检查输出电感器是否正确?

从数据表中可以看出、建议的最大电感为0.9uH。

但客户设计目标是

输入电压5V

输出电压1.2V

Fsw 2.25MHz

k 0.3

输出电流(最大值) 1A

因此输出电感应为1.5uH。

输出电感是否可以使用1.5uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    感谢您的提问。

    我建议在建议的工作条件下使用电感器。

    该器件具有集成补偿网络、 经过优化、可与建议运行条件中列出的外部组件配合使用。

    如果您选择的电感器超出此范围(例如1.5uH)、则在运行期间可能会遇到一些问题(如稳定性、瞬态性能等)。

    因此、即使您使用较低的输出电流、我也建议将电感器粘在0.47uH 左右。

    最后一点、如果您的最大电流为1A、您可以查看 TPS62811-Q1或 TPS628501-Q1等其他器件。

    谢谢、

    Stefano