This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:LM3481QMM/NOPB 查询

Guru**** 2524490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135411/lm3481-q1-lm3481qmm-nopb-queries

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3478LM3481

大家好、

 对于下面的器件型号 LM3481QMM/NOPB、数据表中缺少以下内容。 请尽快回复以下问题。

1.过载和短路电流限制值。 是否可以配置过载和短路电流限制的值?

2.是否可以在不使用外部 MOSFET 的情况下以升压模式运行该稳压器?

3.在数据表中,它提到的稳压器具有内部软启动功能? 您能否共享软启动时间的值?

4.非连续运行模式的应用电路。

5.是否可以共享此组件的排放报告以检查 EMC 方面?

此致、

Siburaj D.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    查看我映射到您的问题的答案/评论:

    1.检测电阻器上的电压达到 V_SENSE 的值后、便会检测到过流
    请参阅 :8.2.1.2.3对输出电压和输出电流进行编程

    不需要。该器件需要外部 MOSFET

    3.请参阅数据表: 内部软启动延迟

    4. 请查看此报告、其中详细说明了 CCM 和 DCM 的区别以及如何为该系统标注尺寸:
    直流/直流升压转换器内幕揭秘(TI.com)

    5. EMC 在很大程度上取决于布局和周围的组件。  因此、组件/器件的 EMC 报告不会提供任何有价值的信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.检测电阻器上的电压达到 V_SENSE 的值后、便会检测到过流
    请参阅 :8.2.1.2.3对输出电压和输出电流进行编程

    感谢您的回复。 对於质询1,我仍有一些疑问。 在我们的应用中、我们计划使用输出电压10V 和电流限制1A。 您能否与我分享过载电流限制值。 是否与短路电流限制值相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siburaj、

    LM3481的电流限制可防止电路电流超过此处设定的限值。 该限制确实可以避免电感器和 MOSFET 达到高电流。 当然、这也会限制可传送到输出的电流、但不会用于设定一个专用的电流限值、例如针对输出的1A 平均电流或 RMS 电流。 由于 LM3478中的电流限制由电流感应电阻器定义、这也取决于输入电压。

    此致、

     Stefan