This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:LM3644能否从寄存器读回实际驱动电流值?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137195/lm3644-could-lm3644-read-back-actual-driving-current-value-from-register

器件型号:LM3644

您好、专家、

最后一个闪存寄存器(0x0D)的值是否只是一个设置值? 还是实际的驱动电流值?

我在 闪存模式下读回寄存器(0x0D)值、但该值始终为0x7F、值不变。

它实际上与 实际的驱动电流值不同。

更像是显示当前设置与最后一个设置相同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这是设定电流、而不是实际电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    明白了、非常感谢。