This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B:关于 EN 引脚的外部电阻器

Guru**** 2516210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136565/tps54360b-regarding-external-resistor-to-en-pin

器件型号:TPS54360B

您好!

我是负责处理 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户的以下问题。

数据表显示了以下使用 EN 引脚实现欠压锁定功能的电路。
但是、我在设计另一个器件时出错、并在 RUVLO1和 RUVLO2和 EN 引脚之间的接线之间添加了一个迟滞电阻(下图中为红色方形)。
(问题)
此类使用是否有任何问题?
如果没有问题、VSTART 和 VSTOP 是否根据以下公式正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji、

     这三个电阻值是多少?  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    每个电阻值如下所示。

    RUVLO1 = 80kΩ Ω
    RUVLO2= 10kΩ Ω
    Rhys = 68kΩ Ω

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、屏幕捕获是计算 Vstart 和 Vstop 的好方法。

    Elena